Tracking und Identifizierung von Werkzeugen für Kunststoffspritzmaschinen mit UHF RFID
Wer heute im Bereich der Kunststoffspritzgießerei aktiv ist, benötigt eine ständig wachsende Zahl unterschiedlichster Formen und Werkzeuge. Dadurch entstehen neue Herausforderungen, auf die es Lösungen zu finden gilt. Keiner will und kann es sich heute leisten Zeit und Aufwand mit der Suche nach dem benötigen Werkzeug zu verschwenden. Zudem kosten entsprechende Werkzeuge häufig mehrere zehntausend Euro, ein nicht unerhebliches Investment.
Da darf erst recht kein Werkzeug dauerhaft verschwunden bleiben. Das Ziel muss es sein, jederzeit zu wissen wo sich welches Werkzeug befindet. Es wird eine Inventarisierung und Werkzeugverfolgung erforderlich, die gleichzeitig zuverlässig wie auch wirtschaftlich ist.
Eine weitere Gefahr, die es zu begrenzen gilt, ist die nicht ordnungsgemäße Verwendung von Werkzeugen. Sei es, dass die Werkzeugbestandteile zueinander passen müssen oder sei es, dass nicht jedes Werkzeug auf jeder Maschine verwendet werden kann. Es sind häufig kleine Unachtsamkeiten, die hier zu großen und teuren Schäden führen. Es muss also sichergestellt werden, dass sich eine Maschine starten lässt, wenn das Werkzeug einwandfrei und korrekt installiert ist: Es bedarf einer Möglichkeit zur sicheren Identifizierung des Werkzeugs in der Maschine.
Ha-VIS RFID4MoldTracking
Ha-VIS RFID4MoldTracking ist das umfassende Lösungspaket für Werkzeugtracking und -identifizierung im Bereich des Kunststoffspritzgießens. Es beinhaltet alle erforderlichen Komponenten:
- Den bewährten RFID Reader Ha-VIS RF-R300, durch seine hohe Schutzart IP67 auch in rausten Industrieumgebungen einsetzbar
- Die Antenne Ha-VIS RF-ANT-WR24-t. Sie arbeitet bei Temperaturen von bis zu 150 °C und ist dadurch dort montierbar, wo es auf zuverlässige Werkzeugidentifikation wirklich ankommt: direkt in der Maschine
- Alle Zubehörteile wie Kabel, Wandhalter etc.
Ha-VIS RFID4MoldTracking ist ein vollständiges Paket, um Kunststoffspritzmaschinen UHF RFID-fähig zu machen und somit der ideale Startpunkt um auch aus bisher vereinzelten Formen smarte Werkzeuge zu machen.