两芯为大家,大家用两芯
Daniel Deng, Head of Product Application Management
随着工业以太网的日益普及,从云端到传感器的说法现在也越来越为人所知。这种说法往往与工业物联网和工业4.0等大趋势密切相关。其所代表的是基于以太网的连续TCP/IP通信,目前主要涉及从云计算应用到制造领域分布层这一范畴。
此前以太网与BUS系统之间的通信存在经典的断层问题,而目前现代组件仅使用一对双绞线即可将快速以太网(高达10 Gbit/s)连接到最细微的应用。SPE首次实现了TCP/IP协议使用的一致性。这些将会推动新设备和应用领域,特别是传感器/执行器网络的发展。传感器不但“智能化”,而且成为整个网络的一部分。因此加快了参数化、初始化和编程速度。使用SPE之后(无论用于简单的状态传感器还是高分辨率相机组成的现代视觉系统),物联网成为现实,现场级变得智能。
那么,SPE何时以及如何才能走进作为世界工厂的中国?
“需要我们去做的就是创建标准,以让SPE成为中国人对话的一种语言。我们相信中国市场规模巨大,而且更重要的是中国正在进行产业升级。”浩亭网络接口连接器全球产品管理负责人Finke Joachim表示。“从人工生产线到自动化工厂、智慧工厂、智慧城市,智慧工厂和自动化装配线就是IT与OT的最佳结合。SPE将在其中发挥关键和重要作用。我们已经为这一天做好充足的准备。我们的两芯(单对)方案不但面向你们,而且面向一切。”据我所知,中国已经考虑在某些标准中将SPE作为新接口加入。比如在GDCT(绿色数据中心技术委员会)标准、PICMG(PCI工业级计算机制造商协会)。另外行业以太网白皮书(由中国数据中心委员会的一个小组编写)还特别强调了SPE,尤其是(SPE的)PoDL(Power Over Data Line 数据线上带电)功能。
在工业环境,SPE让设计人员能够快速轻松地连接传感器、摄像头、执行器和现场设备,将时间敏感型网络功能集成到系统中,提高OT网络的确定性,减少相应布线量,并让设施的构建和维护更加轻松,更具成本效益。SPE连接器也可为机器人、机械和车辆应用(包括铁路系统)带来这些优势。
在交通运输领域,对于工厂工程师而言,SPE让工作更轻松,安装比四对以太网更简单,并且还可显著减少空间占用和重量。而且相比两对或四对电缆端接,现场端接数量更少,因此可以显著减少电缆端接错误。在某些特殊情况下,工厂工程师或操作员检测电缆端接错误所花费的时间也更少。
不仅体积更小、组装成本更低、空间要求更小,而且重量更轻,更重要的是,SPE电缆的弯曲半径更小,可以减少热负荷和烟雾的产生,并且使用的铜材更少,有利于保护环境。
大多数情况下,SPE并不会取代传统两对和四对以太网,后者还将继续致力于太比特级的更快速度以及其他性能增强。而SPE的真正使命则是服务于要求速度相对适中、尺寸更小、重量更轻以及价格更低的应用,因此成为满足新型工业物联网要求的实用选择。这些反过来又会巩固以太网在工业中的惊人增长。就在2014年,现场总线还占据全球所有新安装节点的71%,而工业以太网仅占29%。到2021年,这一数字已经扭转为工业以太网占65%。现场总线下降到28%,如下所示。
两个(一对)都将实现。
SPE生态系统为此应运而生。从第一天开始,SPE生态系统就是一个开放、创新、标准化、充满活力的联盟。在这个联盟中,他们彼此不是竞争对手,不是战士,甚至不是公司,而只是朋友。