从供电到赋能

Daniel Deng, Head of Product Application Management

全国政协十三届二次会议宣布统一安排节点设施,加快建设10个国家数据中心集群,稳步有序推进新型国家互联网交换中心和国家互联网骨干网直联点建设。10个数据中心集群也被称为“东数西算”工程。

国家综合大数据中心系统总体布局设计已经完成,“东数西算”工程正式启动。根据工程规划,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个地区将启动国家算力枢纽节点建设,并计划建设10个国家级数据中心集群,有序引导东部地区算力需求向西部转移。

不可否认,运营一座数据中心并非易事。众所周知,制造业的任何停工均会造成巨大的利润损失。而对数据中心所有者或运营者来说,这种情况更是噩梦。

很容易想象,如果你最常用的社交媒体或日常办公应用突然死机会造成怎样的成本影响。数据中心中断的原因可能有很多,比如临界天气条件、网络故障、人为错误、软件问题,但也有可能是因为发电机、UPS或PDU故障导致的数据中心内部电力基础设施问题。显而易见,超大规模运营商必然力求将这种风险降到零。

今天最好的答案是对数据中心所谓的关键基础设施的每个部分进行战略投资和管理。 电源是管理的关键因素之一。

这也正是中国在2022年启动“东数西算”工程的原因。中国高度重视发展“东数西算”的主要原因有两个。从历史背景看,中国正处于“能耗双控”和“碳中和”时代,国家对能源的管控非常严格。东部许多地方都缺电,数据中心供电不足将会造成服务器无法正常运行,无法提供5G发展所需的算力。

到目前为止,中国数据中心的规模已经达到500万个标准机架,并且每年均有20%的增长。因此,面对如此多的关键算力,能源成为至关重要的问题,而且与能源有关的所有因素均至关重要。作为一家零部件制造商,浩亭在经过深入研究之后荣幸宣布,该公司能够为能源传输提供支持,并可将相关成本降低多达50%,让我们仔细来看。

连接器对电源使用效率(PUE)的影响

电源使用效率是数据中心管理的重要KPI。电源使用效率用于整个数据中心用电量与仅IT设备用电量的比较。若要让这一基准发挥作用,还需要经常对其进行监测。

  • PUE = 整个数据中心用电量 / IT设备用电量

所有数据中心运营方均应努力通过采用新技术的方式降低PUE。但是,由于PUE在过去十年中越来越接近于1,因此实现重大效率提升难之又难。运营方应当着眼于在子系统组件方面提高电源效率。

采用先进连接解决方案的即插即用系统不仅可以节省安装时间,而且如本文所述,还可以对总拥有成本(TCO=CAPEX+OPEX)产生积极影响。利用全新创新型连接器提高电源效率乃至更进一步降低PUE,绝非没有可能。 

浩亭Han-Eco®产品正是一款创新型连接器。

为了计算数据中心使用连接器对功耗的准确影响,浩亭技术集团在其位于中国珠海的独立认证测试实验室对三种不同连接器解决方案的功耗进行了测量。

不仅能源传输成本降低50%,浩亭Han-Eco®连接器还使用了在包括运输和机械工程在内诸多主要市场深受青睐的相同产品。由于采用高性能铜合金材料,不但插头使用寿命更长,而且同时还可节能。

尺寸比较报告显示,浩亭Han-Eco®连接器配接尺寸达到153毫米。相比之下,CEE1为304毫米(Han-Eco®的199%),CEE2为249毫米(Han-Eco®的163%)。此外,重量还得到大幅度减轻。 

更重要的是,浩亭Han-Eco®连接器能够与电源单元乃至PDU本身轻松集成,而CEE连接器对此望尘莫及。

总之,浩亭Han-Eco®连接器不仅可以为您供电,而且还可以让您更加强大。

Get in touch
Daniel Deng
Head of Product Application Management