客户增值之旅
Tommy Lu, Account Manager CRRC, HARTING China
当BII遇见浩亭的定制化方案
针对中国客户日益增长的定制化解决方案需求,浩亭中国定制化解决方案(HCS)团队与浩亭珠海定制化方案区域服务中心,数年来一直全力以赴,不断为像北京基础设施投资有限公司这样的客户提供更完善的增值服务体验。
中国北京,近年来的地铁新线建设不断提速。在几乎每一列呼啸而至的地铁列车背后,都有着北京基础设施投资有限公司(以下简称BII)的身影。事实上,随着中国京津冀地区轨道交通对列车需求的迅速增长,BII越来越认知到,来自浩亭的轨交电气连接定制化方案带来的显著助力。
量身定制,创新方案
在BII提供的8节车厢或6节车厢编组的轨道列车上,车厢之间必需进行跳线连接以实现电源和信号的传输,另外在车底的牵引系统马达上也需要类似的动力传输连接。这些堪称列车车身“生命线”的关键连接系统,不仅要求极高的产品可靠性和稳定性,也需要满足BII当前对快速安装、简化维护的迫切要求。
这一方案给BII带来的最大价值就是即插即用
不再需要像以前那样自己进行一步步组装,这大大简化了这类车厢连接工作,尤其是当这一方案在浩亭还经过了严格的加工和测试,而不仅仅是简单地组装在一起,使得BII完全可以直接应用于编组调试,实现灵活简单的维护——例如,终端轨交运营公司在维护的时候也可以快速进行车厢的解编和组编。
浩亭的定制化方案还充分考虑了BII这类客户对于产品小体积和轻量化的要求,相关产品都通过了像EN 50467铁路连接器和ISO/TS22163质量认证体系,完全符合轨交行业的需求。对此HCS 方案设计师王立智进一步解释说,“像Han® HPR EasyCon马达连接器的设计十分轻薄,符合小型化的需求趋势,大大节省了安装空间,减少了车身重量,还具备了超高EMC防护能力,保证铁路车辆稳定的动力来源!”
一丝不苟,客户为本
从2017年接触BII以来,浩亭HCS团队通过前期客户交流会了解需求,随后根据BII的技术规格书和招标文件进行方案准备。
期间会根据BII的反馈对方案进行优化,后期在浩亭完成样品加工和严格的测试之后,进行最终采购、快速交付和现场安装。
为了保证连接方案的可靠稳定,“我们进行了大量的压接剖面分析工作,通过两台机器人进行列车运行环境模拟,对编组列车各种转弯情况下进行了上万次模拟测试!
对于未来,立足于HCS区域服务中心,浩亭中国将把更多海外的经验和本地研发能力和生产能力结合起来,提高定制化服务水平,从而为更多的区域客户提供各种创新的、具有竞争力的解决方案,让越来越多的客户加入浩亭带来的增值之旅!