风自东方来
明阳智能携手浩亭打造创新风机解决方案
Shuai Wang, Key Account Manager Goldwind, HARTING China
随着中国风能行业的迅速崛起,浩亭中国近年来不断开拓与领先风机制造商的合作,根据客户需求定制打造创新的风机设备连接解决方案,深受行业关键客户青睐,而明阳智能就是其中之一。
作为清洁的可再生能源,风能10多年来始终是中国能源基础设施建设的热点之一。随着2021年中国“碳达峰,碳中和”目标的提出,中国风能建设掀起了新的高潮。根据中国国家能源局提供的数据,要达到上述目标,年风电装机量至少需要35-40GW。按照当前主流的3~4MW的单机容量设计,意味着每年平均要装至少10,000台风机。
一些行业领先的主机设备制造商也经过了数度洗礼,脱颖而出,从中国走向全球——2021年位列全球新能源企业500强第18位的明阳智慧能源集团股份公司(以下简称明阳智能),便是其中的佼佼者。在此期间,浩亭始终如影随形,不但解决了风电设备的电气连接痛点,更是创造了更多的客户价值。
创造连接价值
风能需要可靠的连接来确保发电和数据通信。通过连接器可以实现大功率组件之间的电力连接,而且还提供设施监控所需的数据和信号传输。
明阳智能采用独特的半直驱风电机组设计,可以有效降低设备运输、吊装成本,减少项目建设费用。然而这种设计意味着更小的机舱空间,而液压系统则需要位于机舱外部的轮毂部分。为了传递各个电源和信号,从风机叶片到液压变桨系统、发电机、滑环和最终的机舱,明阳智能发现,如果仍然采用线缆穿线和格兰头与机舱控制柜进行一一连接的方式,这一套风机至少需要大约300条线缆。“这样会带来一系列问题”,浩亭中国大客户部经理王帅解释说,“由于机舱空间非常小,每条线缆所需的大量格兰头不但占据有限的空间,而且前期施工和后期维护都非常不方便,组装一个机舱模块都需要3天左右时间。”
确保电控柜之间的连接始终安全可靠最为关键。偏僻与恶劣环境往往是风电场的代名词,尤其是海上风电,高湿度、高盐雾、长日照、腐蚀环境更为苛刻,对海上风电设备相关的控制配电元器件的腐蚀防护提出了严峻挑战。浩亭为明阳智能提供的Han®系列工业级连接器,具备IP68甚至IP69防护等级,满足C4或C5-H抗盐雾等级要求,让运营者可安心操作设备。
浩亭风电团队采用了10套便携、紧凑的Han® 连接器连接300条电缆。 得益于Han®的快速端接技术和内置插接跳线技术,明阳智能不但可以省去原来的接线端子,而且降低了成本,同时大幅度缩短现场组装时间。“现在1天就可以完成3个机舱模块的组装!“王帅兴奋地说道。
在明阳智能看来,浩亭的产品完全符合风能行业的品质要求,带来了可靠、简单、免维护、成本可控的一系列优势,值得全面应用和推广。