面向工业未来的全新标准
单对以太网:IIoT 的基础设施
一对线缆。众多优点。
浩亭凭借单对以太网 (SPE) 制定一项全新技术标准,只需一对线缆就能以高达 1GB/s 的速度通过以太网传输数据,从而使其成为工业 4.0 和 IIoT 的完美解决方案。
数字化趋势对通信和布线技术提出了新的期望,例如高可用性、更短接入时间、快速数据传输以及在各种应用环境中安全传输大量数据。同时,设备、线缆和连接技术应该变得更加强大、体积更小、更加可靠,并提供高度的模块化和兼容性。
免费电子书
在我们的免费电子书中了解单对以太网。您将了解到
- SPE 的基本术语和功能。
- 为何 SPE 是 IIoT 和工业 4.0 的完美之选。
- SPE 为工业应用提供的优势。
- 哪些新的行业标准将成为重要标准。
单对以太网:一对线缆。众多优点。
一种满足这些新要求的新技术正在凭借单对以太网 (SPE) 进入市场,因为它只需一对线缆就能以 10Mbit/s 至 1GBit/s 的速度通过以太网传输数据。这项新的 SPE 技术基于单对线缆原理。以前,快速以太网 (100MB) 需要两对线缆,而千兆以太网则需要四对线缆。
同时,单对以太网还能通过数据线供电 (PoDL) 实现对终端设备的供电。传输距离可达 1000 米,使单对以太网特别适用于过程自动化。
单对以太网成为工业 4.0 的驱动因素
单对以太网的优点是什么?
- 从 10Mbit/s 至 1GBit/s 的传输速度
- 简化的布线可节省空间和重量
- 在设置、维护和操作工业网络时节省时间
- 通过数据线供电 (PoDL) 为终端设备提供电源和更高的可靠性
- 传输范围可达 1000 米
- 取代模拟接口、总线系统和其他专有现场级系统
- 以太网允许从控制计算机到传感器之间的连续通信
- 降低自动化网络的复杂性
单对以太网生态系统
在自动化、机械、机器人或运输等领域大规模使用的先决条件是设备、线缆和连接器的一致兼容性。标准化和统一接口是使制造商能够共同开发由传感器、执行器、控制器和连接技术组成的 SPE 生态系统的关键所在,使用户能够通过这些组件创建合适的自动化解决方案。
在工业和工业相关应用中,浩亭提案已被 IEC 国际标准委员会采用为插拔面标准。该插拔面基于 IEC 63171-6 标准,专为 M3I3C3E3 环境条件的应用而设计,被称为 SPE/T1 工业型。因此,浩亭设定了单对工业布线的标准。
SPE 工业合作伙伴网络:用户的第一联系点
单对以太网是基础设施的基础所在,使 IIoT 和工业 4.0 成为可能。七个工业技术领导者联合推进适用于快速增长的 IIoT 市场的技术。浩亭、泰科 (TE Connectivity)、广濑 (HIROSE)、Würth Electronics、LEONI、MURR Elektronik 和 Softing 是美国石油工程师学会工业合作伙伴网络的创始成员。
对于用户来说,这个合作伙伴网络是所有有关 SPE 网络和设备建设问题的第一联系点。这个合作伙伴网络提供有关未来 IIoT 应用开发的明确建议,是一个中心信息平台,并为依赖该技术的用户 提供安全性。