行业细分 - 自動化技術

工业自动化领域的数字化

工厂连接解决方案使提高自动化和机器控制网络的水平成为可能。这种连接各种设备的能力是卓越制造的关键所在,并有助于创建一个旨在实现系统化生产改进的解决方案生态系统。

连接解决方案如何支持自动化和劳动力的未来

自动化的目标一直是提高灵活性和生产力。通过将所有工业机器相互连接并与 IT 连接,使得从机器获得的数据能实现可视化, 同时还可以使用智能评估进行预测。我需要在哪里调整我的流程?优化潜力隐藏在哪里?信息技术支持的数据评估为优化开辟了 全新的可能性。现场层面的数字化也带来了以前无法想象的全新商业模式或服务。


浩亭 | 不仅仅是连接器

我们为工业自动化提供传输电力、数据和信号的连接解决方案。 自动化设备是支持机器和设备有效运行的子组件系统,可被视为设备的大脑 (PLC)、眼睛(视觉系统)、手臂(电机和驱动器)和其他感官(传感器)。  我们将向您介绍哪种连接器适合您的应用。

Connectivity for HMIs

浩亭接口 (I/O) 和板连接器用于 HMI 中的电力、信号和数据传输。 我们的连接器产品组合包括标准产品和独特产品,支持坚固性、微型化和更高数据传输速率等关键趋势。  

适合单对以太网的 T1 Industrial

在信息技术世界中,发展更小、更高效的设备的趋势众所周知。然而,这种趋势也出现在其他业务领域。尽管具有更高传输速率和并行传输电源(远程馈电),但布线组件需要变得更小更轻。基于 IEEE 802.3 传输标准的新型单对以太网技术 SPE 刚刚被集成到新一代汽车中,取代了其中的 CAN 和其他总线系统。控制、通信和安全功能以后将通过以太网统一运行。这是联网和日后自动驾驶的基本先决条件。

了解更多信息!

ix® Industrial:微型化 4-8 芯以太网

到目前为止,RJ45 连接器已成为 IP20 环境下以太网接口的主导。这种在世界上使用最广泛的连接器无处不在,因此深受用户喜爱。然而,由于它在锁定舌片折断和偶发性接触问题方面缺乏稳健性,许多用户对于 RJ45 是又爱又恨。鉴于设备越来越小,例如平板移动设备、显示器、小型自动化设备、相机和传感器,RJ45 的尺寸限制了微型化的发展可能性。因此,很多用户和开发人员希望获得更小且更强大的插入式接口,并希望该连接器在控制层面也可提供用于 1/10Gbit/s 以太网的 6A 类性能。

了解更多信息!

公制圆形连接器

作为最大的工业连接技术制造商之一,浩亭生产具有各种常见尺寸和编码的圆形连接器的全面产品组合。产品范围包括圆形连接器、包覆成型电缆组件以及 可在现场装配的 PCB 连接器和面板馈通版本。 

了解更多信息!

公制圆形电线套件

连接器确保连接功能正常。作为电力和光学布线、连接和基础结构技术的核心组件,它们是让设备、机械和系统在广泛工业应用中实现模块化结构的基础。连接器的可靠性是确保在生产领域、通讯、以及医疗技术应用过程中实现可靠功能的关键因素——简而言之,连接器几乎存在于每个可以想到的应用领域。由于我们对技术进行的一致持续开发,客户能够从可靠、长期的功能性中获得投资安全保障和利益。

了解更多信息!

PushPull

工业生产过程的模块化和灵活程度越来越高;这种趋势在布线和终端技术中也起着关键的作用。由改装和检修工作导致的停工时间会耗费设备运营商的财力,理所当然,必须尽可能缩短停工时间。如果生产设备需要更换位置或改装,使用浩亭的 PushPull 推拉式连接器系统可在数秒内断开工业生命线的连接然后重新连接。为进一步优化此过程,浩亭提供了带有新外形和新优势的第二代 V4 PushPull 推拉式连接器。

了解更多信息!

har-flex®:1.27mm 间距板连接器

更小、更强大、 更强健 是 全面实现 工业 4.0 的法宝。凭借  har-flex® PCB 连接器的微型化设计和高度可变性,我们为设备制造商提供可自由扩展的连接技术,从而满足微型化的要求。 

信号、 数据 和 电源 - har-flex® PCB 连接器为印刷电路板提供了广泛的连接解决方案,具有多样化的设计和极数。   

了解更多信息!

带有带状电缆的 PCB 连接器

对于要在更长距离上连接两个或更多 PCB 的设备制造商来说,绝缘位移连接器(简称 IDC)是理想的解决方案。如果正常的夹层或母/子卡布置不再足够,IDC 可通过带状电缆提供可靠的连接。

了解更多信息!

D-Sub PCB 连接器

多年来,D-Sub PCB 连接器为工业应用中的数据、信号和电源提供经过验证的接口。对于浩亭而言,D-Sub 不仅仅是一个总线连接器。

了解更多信息!

视觉系统连接

浩亭连接器用于在视觉系统中可靠地传输电力、信号和数据。  

公制圆形连接器

作为最大的工业连接技术制造商之一,浩亭生产具有各种常见尺寸和编码的圆形连接器的全面产品组合。产品范围包括圆形连接器、包覆成型电缆组件以及 可在现场装配的 PCB 连接器和面板馈通版本。 

了解更多信息!

公制圆形电线套件

连接器确保连接功能正常。作为电力和光学布线、连接和基础结构技术的核心组件,它们是让设备、机械和系统在广泛工业应用中实现模块化结构的基础。连接器的可靠性是确保在生产领域、通讯、以及医疗技术应用过程中实现可靠功能的关键因素——简而言之,连接器几乎存在于每个可以想到的应用领域。由于我们对技术进行的一致持续开发,客户能够从可靠、长期的功能性中获得投资安全保障和利益。

了解更多信息!

适合单对以太网的 T1 Industrial

我们的小巨人 Tw1ster 在一对电线上将数据和电源传输到以前无法进入的位置,从而挑战现有总线系统。 浩亭依赖于单对以太网的研究、工业和标准化联盟。作为该联盟的一员,国际标准化委员会已经完成了多阶段甄选过程,选择了有利于浩亭技术集团的 SPE 插拔面。这还确保了新设备或传感器/执行器技术设计人员的设计安全性,使他们在相应的设备技术中积极开始实施 SPE。

了解更多信息!

ix Industrial®:4-8 芯微型化以太网

ix Industrial® 支持在较小的连接器中传输标准 4-8 芯以太网和低压电力/信号。 与 RJ45 相比,IX Industrial® 体积减小 70%,更加坚固耐用,非常适合空间受限的工业应用。

了解更多信息!

har-flex®:微型化电路板连接

1.27 mm 间距通用板连接器提供 6-100 的各种引脚数。 还提供混合和 2.54 mm 间距电力版本。

了解更多信息!

带磁性元件的 M12

与标准 M12 相比,连接器中集成有磁性元件的 M12 能够节省大量板载空间。

了解更多信息!

RJ45 插头 – 浩亭 RJ Industrial® – 以太网数据接口

浩亭 RJ45 插头 RJ Industrial® 是适合楼宇自动化和工业应用的整套完美匹配的以太网布线系统。

了解更多信息!

D-Sub PCB 连接器

多年来,D-Sub PCB 连接器为工业应用中的数据、信号和电源提供经过验证的接口。对于浩亭而言,D-Sub 不仅仅是一个总线连接器。

了解更多信息!

驱动连接

浩亭接口和板级连接器已广泛用于驱动器中的电源、信号和数据连接。 我们的连接器产品组合符合所有设计趋势,如微型化、坚固性和更高的数据传输速率。 

Han® 连接器

各种尺寸和 IP 等级的工业连接器。 用于传输电力、信号和数据。

了解更多信息!

公制圆形连接器

连接器确保连接功能正常。作为电力和光学布线、连接和基础结构技术的核心组件,它们是让设备、机械和系统在广泛工业应用中实现模块化结构的基础。连接器的可靠性是确保在生产领域、通讯、以及医疗技术应用过程中实现可靠功能的关键因素——简而言之,连接器几乎存在于每个可以想到的应用领域。由于我们对技术进行的一致持续开发,客户能够从可靠、长期的功能性中获得投资安全保障和利益。

了解更多信息!

公制圆形电线套件

尺寸选项为 M8、M12 和 M23,编码选项为 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

ix® Industrial:微型化 4-8 芯以太网

IX Industrial® 是一款用于 4-8 芯以太网的微型化以太网连接器,体积比 RJ45 小 70% 且更坚固耐用。 借助以太网供电 (PoE) 功能,可以减少电力和数据传输所需的元件数量。

了解更多信息!

har-flex®:1.27mm 间距板连接器

更小、更强大、更强健是全面实现工业 4.0 的法宝。凭借 har-flex® PCB 连接器的微型化设计和高度可变性,我们为设备制造商提供可自由扩展的连接技术,从而满足微型化的要求。信号、数据和电力 - har-flex® PCB 连接器为印刷电路板提供了广泛的连接解决方案,具有多样化的设计和极数。

了解更多信息!

RJ45 插头 – 浩亭 RJ Industrial® – 以太网数据接口

适合要求苛刻的任务的 RJ45 插头 - 从印制电路板到配线架(无论是 IP20 还是 IP65/67 防护等级),均采用经过验证的 Han® 3 A 上壳/底座。浩亭 RJ Industrial®  是适合楼宇自动化和工业应用的整套完美匹配的以太网布线系统。这种解决方案可以同样出色地适用于所有应用。

了解更多信息!

D-Sub PCB 连接器

多年来,D-Sub PCB 连接器为工业应用中的数据、信号和电源提供经过验证的接口。对于浩亭而言,D-Sub 不仅仅是一个总线连接器。

了解更多信息!

面向自动化的 M12 PushPull 标准

IEC 标准 61076-2-010 最终为工厂自动化领域的圆形连接器带来了行业统一的推拉锁定系统。费力耗时的旋拧操作已不复存在。通过 PushPull:只需咔哒一声即可连接!连接过程简单、快速、可靠。无论设备插座是垂直式还是嵌入式,符合 IEC 61076-2-010 的 PushPull 锁定系统都能为设备制造商提供来自单一来源的合适解决方案。

了解更多信息!

电动机和线性执行器连接

浩亭连接器用于在电机和线性执行器中可靠地传输电力、信号和数据。

Han® 1A:紧凑、轻便的连接器

Han® 1A  是一种可用于连接电机的紧凑通用型连接器系统。 该系统建立在模块化概念的基础上,配有各种防护罩、插芯、底座和配件。

了解更多信息!

带磁性元件的 M12

与标准 M12 相比,连接器中集成有磁性元件的 M12 能够节省大量板载空间。

了解更多信息!

公制圆形连接器

尺寸选项为 M8、M12、7/8、M17 和 M23,编码选项为 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

公制圆形电线套件

尺寸选项为 M8、M12 和 M23,编码选项为 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

M23

M23 圆形连接器用于必须传输大功率或必须捆绑多个信号插针的工业应用。它们通常用于驱动器。

了解更多信息!

PushPull

工业生产过程的模块化和灵活程度越来越高;这种趋势在布线和终端技术中也起着关键的作用。由改装和检修工作导致的停工时间会耗费设备运营商的财力,理所当然,必须尽可能缩短停工时间。如果生产设备需要更换位置或改装,使用浩亭的 PushPull 推拉式连接器系统可在数秒内断开工业生命线的连接然后重新连接。为进一步优化此过程,浩亭提供了带有新外形和新优势的第二代 V4 PushPull 推拉式连接器。

了解更多信息!

PLC 和工业计算机连接

浩亭提供板卡和 I/O 连接器,用于在 PLC 之间传输电力、信号和数据

har-modular®:电力、信号和数据模块 – 理想组合

十亿种可能的组合/从批量 1 开始订购模块 

了解更多信息!

PushPull

工业生产过程的模块化和灵活程度越来越高;这种趋势在布线和终端技术中也起着关键的作用。由改装和检修工作导致的停工时间会耗费设备运营商的财力,理所当然,必须尽可能缩短停工时间。如果生产设备需要更换位置或改装,使用浩亭的 PushPull 推拉式连接器系统可在数秒内断开工业生命线的连接然后重新连接。为进一步优化此过程,浩亭提供了带有新外形和新优势的第二代 V4 PushPull 推拉式连接器。

了解更多信息!

ix® Industrial:微型化 4-8 芯以太网

IX Industrial® 是一款用于 4-8 芯以太网的微型化以太网连接器,体积比 RJ45 小 70% 且更坚固耐用。 借助以太网供电 (PoE) 功能,可以减少电力和数据传输所需的元件数量。

了解更多信息!

适合单对以太网的 T1 Industrial

标准插配面,用于通过单对双绞线实现以太网传输。 

了解更多信息!

公制圆形连接器

尺寸选项为 M8、M12、7/8、M17 和 M23,编码选项为 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

公制圆形电线套件

尺寸选项为 M8、M12 和 M23,编码选项为 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

har-flex®:1.27mm 间距板连接器

各种坚固耐用的 PCB 连接器,间距 1.27 mm,提供各种引脚,甚至 6-100 个引脚。 还提供电力和混合版本。

了解更多信息!

DIN 连接器

DIN 连接器无数次地证明自身是用于连接电路板和主干网久经考验的经典连接器。浩亭客户对其坚固性以及不断的进步和优化赞不绝口。

了解更多信息!

RJ Industrial® Multifeature

在所有以太网网络安装者的愿望清单中,最重要的是能够简单快速地安装网络基础设施。在面向工业网络的传统 RJ 45 解决方案中,准备电缆的时间为 50%,连接时间为 50%。借助我们新推出的 RJ Industrial® Multifeature 系列,您将获得一个绝对坚固可靠的连接器,其配有集成切割工具,能够实现快速轻松的组装。在组装过程中可以实现大约 25% 的时间节省。

了解更多信息!

带有带状电缆的 PCB 连接器

对于要在更长距离上连接两个或更多 PCB 的设备制造商来说,绝缘位移连接器(简称 IDC)是理想的解决方案。如果正常的夹层或母/子卡布置不再足够,IDC 可通过带状电缆提供可靠的连接。

了解更多信息!

工业传感器连接

浩亭提供 I/O 连接器,用于在传感器之间传输电力、信号和数据。 智能连接器设计可轻松安装并节省空间。 

公制圆形连接器

尺寸选项为 M8、M12、7/8、M17 和 M23,编码选项为 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

公制圆形电线套件

尺寸选项为 M8、M12 和 M23,编码选项为 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

M12 PushPull

通过集成的 PushPull 功能简化安装并节省连接器周围的空间。 

了解更多信息!

带磁性元件的 M12

通过使用集成有磁性元件的 M12 连接器,减少空间和所需的元件。 

了解更多信息!

适合单对以太网的 T1 Industrial

标准插配面,用于通过单对双绞线实现以太网传输。

了解更多信息!

ix® Industrial:微型化 4-8 芯以太网

ix Industrial® 是一款用于 4-8 芯以太网的微型化以太网连接器,体积比 RJ45 小 70% 且更坚固耐用。借助以太网供电 (PoE) 功能,可以减少电力和数据传输所需的元件数量。

了解更多信息!

PushPull

工业生产过程的模块化和灵活程度越来越高;这种趋势在布线和终端技术中也起着关键的作用。由改装和检修工作导致的停工时间会耗费设备运营商的财力,理所当然,必须尽可能缩短停工时间。如果生产设备需要更换位置或改装,使用浩亭的 PushPull 推拉式连接器系统可在数秒内断开工业生命线的连接然后重新连接。为进一步优化此过程,浩亭提供了带有新外形和新优势的第二代 V4 PushPull 推拉式连接器。

了解更多信息!
自动化设备产品:概览

数字化工具 | 随时随需