以太网解决方案
工业以太网解决方案
以太网是工业应用中数据传输的首选。了解有关浩亭工业以太网产品组合的更多信息。
概览:浩亭工业以太网解决方案
完整的以太网连接 PDF 指南
RJ Industrial® 以太网接口
适用于恶劣工业环境的 RJ 45:我们的新型 RJ Industrial® 绝对坚固可靠,并且在“Multifeature”版中配有集成切割工具,能够实现快速轻松的组装。在安装以太网基础设施时,这款产品可以为您节省多达 25% 的时间。详细了解 RJ Industrial® 解决方案...
可用于:电缆连接器 | 电缆组件 | 设备端
ix Industrial® - 微型工业以太网接口
与广为人知的 RJ45 相比,ix Industrial® 设备插座减小了 70%,能够为千兆以太网提供完美的标准化接口。ix Industrial® 将出色的屏蔽、稳健性和良好的性能结合在一起,是微型设备的完美选择。详细了解 ix Industrial® 解决方案和技术...
可用于:电缆连接器 | 电缆组件 | 设备端
T1 Industrial - 单对以太网
仅通过一对铜线实现以太网传输。SPE 是将现场设备连接到以太网的完美技术。单对以太网技术快速、节省空间、经济高效且易于实施。通过以太网接口配备简单的传感器、 摄像机等,使 SPE 成为工业集成化 和 IIoT 等主题的驱动因素。了解有关单对以太网技术的更多信息...
可用于:电缆连接器 | 电缆组件 | 设备端
preLink®
preLink® 系统是适用于工业、建筑自动化和 IT 的多用途、快速简便的布线解决方案。这种解决方案也可以同样有效地适用于所有应用。详细了解 preLink® 解决方案和技术...
可用于:电缆连接器 | 电缆组件 | 设备端
圆形连接器 M12 和 M8
与常见的 RJ 接口相比,M8 和 M12 接口在工业以太网应用中结合了三个重要优势:高 IP 防护等级、非常低的空间要求以及防振公/母插针系统。用于工业建筑布线、机械制造,尤其是铁路应用。
可用于:电缆连接器 | 电缆组件 | 设备端
Han-Modular® - 模块化工业连接器的市场标准
Han-Modular® 系列设计用于将电源、数据和信号组合在一个连接器中。插芯、插针、框架、上壳和底座以及附件组成的模块化连接器,可满足客户的使用需求。超过 100 种不同的连接器模块可供客户选择。
这些连接器模块适用于不同的传输介质并涵盖各种终端技术,而且还适用于多种数据传输解决方案(例如 Han-Quintax®(5 类)、Han 兆位模块(2 x 5 类)和 Han Gigabit 模块(6a 类和 8.2类))。 获得专利的 Han-Modular® 铰链框架可以在广受认可的 Han® 上壳和底座中配置所有模块,以适应各种恶劣环境。
Han® 1A:紧凑、坚固且功能多样
HARTING 的 Han® 1A 首次推出紧凑、经济实惠的连接器,可用于控制器、小型驱动器和控制柜,也可在现场安装。在这个非常紧凑且成本优化的产品系列中,HARTING 现在为不同的应用领域提供 M12 D 编码和 M12 X 编码插芯。
Han® 3A - 适用于恶劣环境的紧凑型连接器
在强度和多功能性方面,Han® 3A 工业连接器在机械、机器人、运输和能源领域得到使用和认可。您将找到适合在恶劣工业环境中使用的任何需求的版本。Han® 3 A RJ45 插针和插芯适用于各种应用类型的不同以太网传输速率。
什么是以太网和工业以太网?
通过使用以太网作为通用通信协议,在云端与每个传感器之间使用统一通信协议标准的愿景正在浮现 — 而 IIoT 正在逐渐变成现实。
但是,什么是以太网,其发展背景是怎样的,以太网在工业中的使用有哪些特点。请在以下段落中了解有关以太网的更多信息。
起点 — 从夏威夷到全世界
20 世纪 70 年代初,世界上第一个无线电 数据网络 ALOHAnet 在夏威夷群岛诞生。1970 年,檀香山大学教授 Norman Abramson 正在寻找一种廉价的通信解决方案, 满足这所大学设于邻近岛屿上的各个分支地点之间的通信需求。
以太网正在变成 IIoT
IoT — 物联网 — 描述的是虚拟 与真实物体的联网,目的是使用信息 和通信技术使它们交互。我们日常生活中的物体获得了数字化能力,因此变成也 能够加入数字化网络的真实物体。此过程也发生在工业应用中,它被称作工业物联网 (IIoT)。
越来越多的工业元件也要求超来超智能。但是,它们不再像以前那样局限于公司内部网络的上层。近年来,以太网协议越来越多地连接到云端系统,而现场层面也开始发生一些变化。这些变化包括,单对以太网(简称 SPE)成为新的“物理层”,覆盖了将以太网直接引入传感器的最后一英里。
数据的收集、评估和使用增多,催生了强大的基础设施的需求。同时,人们期望这种基础设施占据更少的空间并使用更少的资源。随着越来越多的传感器加入网络,带宽需求不断增加,如何提升效率成为这里的关键。而新的硬件技术迫在眉睫。
自动化和 IT 融合
除此之外,工厂的运营商还可以在全球范围内密切关注他们的流程。在所有这些发展中,以太网协议都是实现这种融合的统一语言。很明显,在每个细节上持续进行这种融合是多么重要。从云端到传感器的以太网 — 这就是实现真正 IIoT 的方式。从模拟系统和现场总线向 以太网协议的发展经常出现在 HMS Industrial Network 每年发布的研究中。这些研究显示了工业网络中新通信节点的市场分布。虽然以太网协议在五年前的 2016 年总体份额为 38%,但到了 2021 年,这一比例已增至 65%。与此同时,现场总线系统的总体份额则缩减了 30%。
在所有业务领域使用统一协议的趋势有增无减。但这对您的 基础架构和接口选择有何影响呢?哪种 连接器适用于哪种 应用呢?在哪些情况下必须使用工业级解决方案呢?哪些解决方案现在是完美选择,但未来可能会过时呢?
关键介质 — 铜
铜 (Cuprum) 源自希腊语 Cyprium,意思是“来自希腊塞浦路斯岛的矿石”。 根据传统,这是它最初被提取出来的地方,也是它得名的地方。作为一种数量充足的优质电导体,它是各种电流传输的设定标准。
替代通信介质
为了规避传输速率和传输长度方面的这一限制,也为了将移动系统 与以太网连接起来, 光纤导体现在与无线电系统一样被广泛使用。多年来,光纤和 WLAN 一直被认为是超越传统电缆的未来通信介质。但真的如此吗?
对于 WLAN 设备也是如此。移动解决方案通常依赖可充电电池或通过铜线连接的电源,这最终抵消了移动优势。另一个问题是可充电电池会给环境造成不良影响,而这一点在今天越来越受关注。此外,还必须考虑许多其他问题: 实时传输并不能完全保证,而且数据 速率会根据接收设备的位置和数量而降低。我的数据在无线传输时的安全程度如何, 敏感区域的辐射风险程度如何?在经典铜缆中,这些问题都可以安全 地忽略不计。四线或八线以太网通过以太网供电 (PoE) 为设备提供高达 100 瓦的电源,并且在许多情况下不需要额外电源。如果应用允许,则始终应首选单电缆解决方案。这一特点在狭小的现场层条件下尤为明显。在 IIoT 的发展过程中,越来越多的智能传感器和其他参与者被重新安置到机器中,并需要节省空间的数据和电力供应。一个新的发展
选择正确以太网接口的三个步骤
1. 需要什么样的速率?
应用需要什么样的数据速率。是否快速以太网就已足够?还是需要千兆以太网?这使得必须设计连接技术和适用于快速以太网(高达100 Mbit/s)的两对线缆或适用于千兆以太网的四对线缆。
符合 PROFINET 标准的紧凑型视觉传感器
这些视觉传感器提供高分辨率图像,因此数据接口必须针对千兆以太网进行设计。此外还要考虑如何实现坚固性和狭小安装空间。ix-Industrial® 接口适用于简单的 IP20 应用或使用 M12 X 编码作为防水防尘的 IP65/67 接口。这两个接口还 符合 PROFINET 标准。
2. 环境要求是什么?
该应用应该在哪种环境下使用?下面的 环境要求与设计选择相关,应考虑 以下要求:
•防护等级(IP20 或 IP65/67)
•温度范围
•抗冲击和振动
•耐气候性和可能的耐化学性
汽车制造中机器人的数据接口
在这种环境中,需要非常坚固且易于更换的接口, 因为机器人快速移动引起的永久弯曲和扭转应力会使电缆组件在其使用寿命期间磨损。金属版本的 Han® PushPull V14接口 非常适合这一点。由于采用 PushPull 锁定机制,电缆包可以快速更换,从而最大限度地减少停机时间。此外,此设计可用于 RJ45 或光纤接口以及信号和电源。换句话说,这使其成为数据、电源和信号生命线的理想接口。此外,该接口还符合 AIDA 和 PROFINET 标准。
应用领域是什么?
设备将在哪些哪些应用中使用?是否有来自用户组织的规范,例如有关 PROFINET 的 PNO、有关 Ethernet/IP 的 ODVA、有关 EtherCAT 的 ETG、有关 Varan 的 VNO 等?这些考虑因素通常也会导致需要选择标准化的以太网接口。设备的可用尺寸和应用中的可用安装空间也会具有影响。
机械和设备工程
在这一领域,极其坚固的 Han® 连接器是衡量一切的标准,无论是 Han® 3A、Han-Modular® 还是在其他设计中,例如用于食品和饮料行业的 Han® F&B,都有 RJ45 或 M12 D 或 X 编码设计,也可用于不同的工业以太网协议。