Han® ES Press HMC: 适合频繁插拔应用的快速端接技术

机器和模块的快速安装以及不中断运行情况下的任意重新配置和操作能力是生产灵活性的核心要求之一。Han® ES Press HMC系列让浩亭打造出能够无需工具即可进行快速安装并且极为可靠耐用的接口,其至少可承受10000次插拔操作。

这一快速连接技术被称为Han® ES Press HMC,其后缀“HMC”意为高插拔循环。触点插接件配有由执行机构触发的预张紧笼式夹具。如若执行机构被推入触点腔体内,笼式夹具就会返回其原始位置并将导体末端固定。若要松开连接,只需将螺丝刀推入执行机构内部并将杠杆移动过渡到绝缘部件。然后弹簧再次松脱导体末端 - 即可对组件进行卸载或更换。

针对现场快速装配优化且具备数千次插拔循环能力的连接器 - Han® ES Press HMC连接器。

Han® ES Press的高插拔循环特性通过在Han®标准规格壳体6B24B内安装触点插接件实现。标准壳体也可用于针对高插拔循环进行锁紧和密封优化的产品型号。除此之外,现在所用的触点和接地元件其特殊表面涂层还具备极佳的耐磨性。

Han® ES Press系列的优点还包括其具备良好的耐受振动能力。该能力源自于通过笼式夹具恒定压力实现的导体紧密固定。与传统笼式夹具、螺钉连接或硬接线技术相比,缩短了安装和连接时间。现场安装时间的缩短以及快速拆卸能力为维护工作提供了方便。

用于模块化生产

Han® ES Press HMC是特别适合经常需要挂接到不同电源的测量与测试技术。典型应用包括通过电导体供电的便携式机械及设备。

对于经常需要重新配置和工具更换的机器和系统,HMC连接器也颇具优势。Han® ES Press HMC让用户能够以面向未来的方式设计更加模块化的产品设备。具备数千次插拔循环能力的连接器成为测试台设备设施的睿智解决方案。

客户怎么说:

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH